This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TIDA-00288制造设计、但计算机胜出#39;无法识别它

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00288, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976802/tusb8041-manufactured-design-tida-00288-but-computer-won-t-recognize-it

器件型号:TUSB8041

您好!

我已经制造了 TIDA-00288设计 、但它无法完全运行。 将其插入计算机后、我已使用万用表检查5V、3V3和1V1导轨、它们看起来都很好、但计算机未检测到它是 USB 集线器。 此设计使用 TUSB8041、因此这是我关注的重点。 我发现的一个异常情况是引脚50 GRSTz 上具有大约3.3V 的电压。 我已确认它未短接到3V3电源轨、因此我不确定它的来源、因为它仅连接到电容器、然后接地。

我对 TIDA-00288设计进行了3次小改动。 首先、我只需要3个下行端口、因此第四个端口未被使用。 其次、我将下行端口从 USB 3.0 A 连接器更改为 USB 2.0 Micro。 这使得 TX 和 RX 对未使用、所以我只将 D+/-用于从下行端口到 TUSB8041的数据。 我将 TX 和 RX 对保持连接到上行端口、因为该连接器保持不变。 第三、我在5V 电源轨上添加了4个低功耗 LED。 它们各消耗0.4mW 功率、而 TI 的 Art Mecina 已确认可以安全地添加(再次感谢 Art!)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    GRSTz 有一个内部上拉电阻器、因此复位完成后应该为3.3V。  您能否确认 SMBUSz 上没有下拉电阻器?  时钟是否启动?  连接到主机时、USB.VBUS 和 USB_R1上的电压是多少?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    正确、SMBUSz 上没有下拉电阻器、我将其作为悬空引脚。

    USB.VBUS 为0.536V

    USB_R1为0.470V

    我没有现成的示波器、Fluke 87的频率仅达到400kHz;是否有其他方法来检查时钟是否已启动?

    谢谢!

    -Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    好的、更多调试想法:

    您能否确认集线器的散热焊盘具有良好的接地连接?  它是集线器的主接地、如果集线器未连接、则会发生故障。  GRSTz 线路上是否有大容量电容、没有外部上拉电阻、因此集线器在上电时会复位?  您的主机操作系统是什么?  如果是 Microsoft、您可以下载 usbview.exe 以查看 USB 上的内容吗?  或者、如果您运行的是 Linux、是否发送 USBMON 调试日志?  您能否探测集线器(DP 和 DM)上行连接到主机的 USB 线、并查看 DP 是否为高电平(3V)??

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN、

    再次感谢您的参与! 尴尬的是、当我更换 GRSTz 上的电容器时、似乎我在 GRSTz 上放了太多的焊料、并将 GRSTz 接地。 解决此问题后、我将其启动并以满容量运行、而不会出现任何问题。 我再次衷心感谢你的努力。 我以前从未听说过 USB 设备查看器、非常感谢您的帮助! 它将对我未来的 USB 项目有所帮助。

    它总是有些荒谬简单的东西、会得到-

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  很高兴这是一个容易修复的地方!