This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 DSR 的10G BASE-KR 重定时器

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979396/10g-base-kr-retimer-with-dsr

主题中讨论的其他器件:DS100KR401DS160PR410

尊敬的团队:

我的客户希望在其系统中添加一个具有 CDR 的重定时器、我希望您可以将我指向相应的器件。 它们使用具有10G BASE-KR 接口的 COM Express Type VII CPU、信号将通过多个连接器传输。

他们考虑了 DS100KR401、但它只是一个线性器件、反射、抖动等并未得到真正的校正、仅与频率相关的损耗。 也许您可以评论一下?

这里的最佳 TI 解决方案是什么?

请告诉我、是否需要详细信息来完全回答此问题。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这种情况下、我们推荐产品系列中的线性器件、以便在10G BASE-KR 中提供与链路训练的最佳兼容性。  DS100KR401或 DS160PR410都是可能的选项。

    我建议在您的系统中使用 IBIS-AMI 模型运行这些器件的仿真、以确定它们是否能够满足您的需求。

    谢谢、

    Drew Miller

    HSSC 应用工程师