This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:参考电路

Guru**** 2415970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978791/dp83869hm-reference-circuit

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户希望将 DP83869HM 与 TAIMAG CORP 生产的脉冲变压器 IH-194搭配使用。

如果您找不到 IH-194数据表、HALO = TG111-S12NYNRL 是交叉参考器件。

您是否会建议为此组合使用电路?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    我在随附的 pdf 中未找到串扰规格。 如果串扰规格@100m 为~-33dB、则该值应该正常。 如果 EMC 是该应用的主要标准或关注点、则我们建议使用 H5007或 H5008。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    非常感谢您的建议。

    我将关闭该线程。

    此致、

    Shidara