This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:USBC 转 USBC 转接驱动器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979484/tusb1044-usbc-to-usbc-redriver

器件型号:TUSB1044

您好!

 单个 TUSB1044是否可用于具有全功能功能的 USB C 插座到 USB C 插座应用? 如果是、是否有任何应用手册或参考设计可用于演示此功能?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    您不能这样做、因为此设计可能会将 USB Type-C 电缆延长到1m 以上、这违反了 USB 规范。 在两端放置两个 Type-C 插座也会导致正常和翻转方向配置出现问题。

    如果您想在设计时在两端都使用 USB Type-C 插座、则需要中间的集线器、这是 Type-C 底座设计。

    如果您只想使用 TUSB1044、则必须在设计时在一端使用 Type-C 插头、在另一端使用 Type-C 插座

    谢谢

    David