This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:THVD8000共模噪声抗扰度

Guru**** 2881560 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978856/thvd8010-thvd8000-common-mode-noise-immunity

器件型号:THVD8010
主题中讨论的其他器件: THVD8000

您好!

   我们实际上计划使用基于 THVD8000/THVD8010解决方案的 RS485 PLC 通信来取代现有的隔离式 CANBUS 通信。 通信必须在恶劣环境中使用、电机线缆的运行距离用于通信本身的屏蔽双绞线18AWG 非常近。 我们需要具有良好的共模抗扰度、因为在某些安装中、直流电压可能会成为一个问题。 我想知道、如果我们在单端模式下使用器件、是否可以在隔离电路上节省成本、就像我在您的文档中找到的这张幻灯片一样。 我们计划使用载波为125、000Hz、波特率为9、600波特的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    18AWG 电缆在您的应用中的长度是多少? 一般 而言、我建议在  恶劣的噪声环境中使用 THVD8010 (具有更高的 RX 阈值)。 从共模的角度来看、使用单端器 件与差分器件类似、因为电流返回路径是另一条线。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回答。 我们计划使用 THVD8010是的。 电缆距离最大可在50m 至200m 之间。 我目前正在评估3种解决方案。 解决方案1、这是在"B"线上具有返回路径的全差分电路。 解决方案#2、其中我可以在单端使用回路的电气接地端和解决方案3、并使用"B"线作为回路。 在解决方案3上,收发器的 GND 在端点直接从 LDO/收发器接至起始点,而不会在线路上添加任何电容器/电感器,因此在我的理解中,它可能是具有最低共模噪声的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的图表、  这使得讨论更加简单。 我认为最佳解决方案取决于噪声源的性质。 如果噪声是真正的共模噪声( 耦合  到两根导线的能量相同)、  则解决方案3的问题是接地 和 VBB 导线 可能具有 不同的阻抗。 因此、接地线上的电压变化可能更小、VBB 上的电压变化可能更多。 在这种情况下 、噪声可能会成为超越差分信令用途的信号端。 除了耦合到总线的噪声之外、共模噪声还可能来自不同的接地。 但是、由于两侧的接地端是共用   的、我假设解决方案#1和#2具有相似的性能。   

    此致、

    Hao       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的回答。 由于电气接地回路是电阻性的、并且在我的应用中会承载大量噪声、因此我想解决方案#1将是最佳解决方案。 借助此解决方案、我的产品将针对电气接地进行完全隔离、因此共模噪声更低。 然后、由于18AWG 屏蔽双绞线、该产品将与接地噪声"隔离"。 我还有另一个应用、就是我无法使用任何双绞线、我被迫使用18AWG 导线、但在同一个导线套内(因此非常靠近)。 由于我的通信速度和载波频率非常低(9、600波特率和125、000Hz)、我是否应该担心解决方案#1的这种安装中的差分噪声? 我是否需要端接电阻器?

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

     您的系统中有多少个节点? 125kHz 200m 时的反射可能不是那么严重。 电缆延迟约为5ns/m 因此、单程旅行时间约为200x5n=1us、这是位时间(8us)的一小部分。 我想您可以先进行测试而不进行端接。 如果您有多个节点和一些较长的残桩、我建议 填充端接。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

      当这种情况发生时、节点数将小于10

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    请使节点靠近主总线、这将有助于缩短稳定时间。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    文森特