This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:基于 EVM 的生产设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979460/tusb8041evm-production-design-based-on-evm

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TPS2001C

由于上市时间非常短、应在非常靠近 EVM 的位置实现 TUSB8041设计。 是否确实需要4个电源开关(TPS2001C)? 是否有其他建议可快速从 EVM 设计迁移到生产设计?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    不需要下游端口电源开关。  如果未执行、FULLPWRMGMTz 应设置为高电平。  USB-IF 需要暴露端口来报告过流事件、因此如果需要合规性测试、这是一个问题。  在原理图中、无需 EEPROM、开关和 JTAG 接头。

    此致、

    JMMN