This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:在我们自己的 TDA4板中测试 DP83867E 时、FTP 链路断开。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974976/dp83867e-ftp-link-broken-when-test-dp83867e-in-our-own-tda4-board

器件型号:DP83867E

在我们自己的 TDA4板中测试 DP83867E 时遇到一些问题。

1、当使用 FTP 通过 DP83867E 在 PC 和 TDA4板之间传输文件时、FTP 将中断。

2、使用 iperf3工具测试时、当 TDA4板作为服务器时、速度有时会为0kbps。

如何在 我们自己的 TDA4板中测试 DP83867E? 例如、自检、环回测试、使用什么类型的工具? iperf3工具可以吗? FTP 传输测试是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够建立工作站管理接口线路以便能够读取/写入 PHY 的寄存器? 这对于任何调试都至关重要、因为它能够为 PHY 建立已知的操作状态并对其进行编程。

    此外、您希望以何种速度传输数据?  

    您是否还具有链接(通过寄存器读取或 LED 指示灯)?

    此致、

    Gerome