Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 在我们自己的 TDA4板中测试 DP83867E 时遇到一些问题。
1、当使用 FTP 通过 DP83867E 在 PC 和 TDA4板之间传输文件时、FTP 将中断。
2、使用 iperf3工具测试时、当 TDA4板作为服务器时、速度有时会为0kbps。
如何在 我们自己的 TDA4板中测试 DP83867E? 例如、自检、环回测试、使用什么类型的工具? iperf3工具可以吗? FTP 传输测试是否正常?
谢谢。