This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:标准配置

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979458/tusb8041-standard-configuration

器件型号:TUSB8041

是否可以在没有 EEPROM 和没有 SPI 配置的情况下使用 TUSB8041? 默认配置是什么样的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    如果在没有 EEPROM 或 SMBus 的情况下使用 TUSB8041、则器件配置由复位完成后立即采样的引脚状态进行设置。  引脚(FULLPWRMGMTz、成组、PWRCTLx、PWRCTL_POL 等)设置电源管理模式、电池充电使能和电源控制极性。

    此致、

    JMMN