This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:SDI 振幅电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972595/lmh1297-sdi-amplitude-voltage

器件型号:LMH1297

器件型号:LMH1297

该器件正在从 IN+/IN-线路读取和重新传输6G 信号、并配置为在两个 SDI_IO (+/-)上以及 SDI_OUT (+/-)引脚上双发送信号。

我们使用 Omnitek 4K 工具箱监测6G SDI 信号(SDI_OUT 的输出)、器件在800mV 为 SDI 规格时捕获幅度为980mV、数据表默认情况下会将振幅配置为标称800mV。 我已将振幅寄存器保留为其默认值、是否存在一个已知问题、我需要调整振幅值以使信号恢复到规格范围内?

从 SDI 输出到显示器的同轴电缆为~1英尺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否仅在6G 时看到此问题? 其他数据速率是否正常? 我不知道振幅问题、希望处于 SMPTE 指定的限制范围内。 此外、您还会看到多个器件出现此问题? 请注意、SDI_VOD 引脚需要悬空(有关不同设置、请参阅数据表)。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们将关闭此问题、如果有更新、请打开新问题。

    此致、Nasser