This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CC2642R:CC2642和 TCAN4550、即用于 CC2642 MCU 的 SPI 至 CAN SDK

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979338/tcan4550-q1-cc2642r-cc2642-and-tcan4550-i-e-spi-to-can-sdk-for-cc2642-mcu

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

我正在使用 CC2642 MCU、我希望将 SPI 连接到 CAN、但 CC2642没有 CAN 接口、客户希望使用 TCAN4550 实现 SPI 连接到 CAN。

我使用的是 CCS v10.02、我没有获得用于 SPI 的演示代码(SDK)来实现 CAN、您可以建议使用哪个编译器和调试器在 CC2642板上运行 SPI 至 CAN SDK。  

我没有获取 CC2642和 TCAN4550器件的数据表和用户手册、请将此文档或链接发送给我。

请提供建议、这些是了解 CCS 工具和器件所需的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anilkumar、

    该器件的产品文件夹中提供了通用 TCAN4550-Q1启动器代码、同时还提供了一份软件用户指南、其中介绍了启动器代码以及如何配置 TCAN4550-Q1以实现正确的 CAN 通信。 通过单击我的帖子中的器件名称、您可以找到产品文件夹的链接。

    对于编译器和调试器、TI 建议使用 Code Composer Studio、您可以 在此处找到有关该功能的更多信息。  

    有关 CC2642器件的更多具体信息、我建议通过 蓝牙 E2E 论坛联系支持该器件的团队。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、