This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:SN65LVDS4是否有(1.8V 或) 2.5V 或3.3V 驱动程序版本

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975125/sn65lvds4-do-you-have-1-8v-or-2-5v-or-3-3v-driver-version-of-sn65lvds4

器件型号:SN65LVDS4

您好!

我还在寻找 SN65LVDS4的对应器件。

这意味着可将 SE 信号转换为差分信号的1.8V、2.5V、3.3V 驱动器。 我需要具有低抖动的器件(如 SN65LVDS4)

如果您能提出任何想法、那将会很棒。 (例如、具有低抖动的电平转换器可以正常工作)。 如果可能、我想知道特定组件的名称。 谢谢你。

此致、

Hiroaki