This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:SN65LVDS822和 SN65DSI83TPAPR 能否与此应用配对?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979413/sn65lvds822-can-sn65lvds822-and-sn65dsi83tpapr-be-paired-for-this-application

器件型号:SN65LVDS822

大家好、

我有客户询问。  

它们具有分辨率为800x480的5英寸 TFT LCD、具有24位 RGB 接口和电容式触控面板(I2C)。 此屏幕用于 HMI、因此不存在"繁重"的视频要求。

 他们希望使用标准 SOM/SBC 来驱动 LCD、因此我们假设我们将提供 MIPI DSI。 他们还假设屏幕不会靠近 SOM/SBC。

他们想知道是否可以使用 LVDS SERDES 对:SN65LVDS822、SN65DSI83TPAPR 来实现这一目的。 您是否同意这是一个可行的解决方案、或者您是否对替代方案有任何建议?

 此外、上面的两个 IC 似乎都没有相互连接的 EVM。 我们是否有任何不需要构建适配器板的接口解决方案? 我找不到任何东西、只想检查一下。

他们能否将 LVDS 输出从 SOM/SBC 直接连接到 SN65LVDS822? 我想说是-但我不确定这种情况下是否有任何软件要求。  

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您列出的两个器件可用于该应用。  

    另一种方法是使用 DS90UB941AS 和 DS90UB926。 这两款器件具有兼容的 EVM。

    他们的 SOM/SBC 是否具有 LVDS 输出端口? 如果是、它们可以按照 数据表9.4.1工作模式中列出的输出格式直接连接到 SN65LVDS822

    此致、

    蔡夏利