This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:sn65lvcp114应用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972844/sn65lvcp114-sn65lvcp114-application

器件型号:SN65LVCP114
主题中讨论的其他器件: DS100KR401DS100KR800

你(们)好

下面是我们的应用场景。 SFP +的10G 数据通过 SN65LVCP114以太网交换芯片获得、该芯片通过背板传递到另一个单板、

10G KR 模式用于后端端口、是否可以这样使用?、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    SN65LVCP114、DS100KR401、DS100KR800或其他线性转接驱动器可用于 KR 应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SN65LVCP114的 CIN/COUT 与 SFP+相连、之间是 SFI 接口、

    SFI 模式用于 C 端口、而 KR 模式用于 A/B 端口。 它是否可以这样应用?

    是否需要中间接口转换器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我认为这应该是好的。 LVCP114是一款线性转接驱动器、可将输入复制或复制到其最佳线性度。 请注意数据表的图34。 在本示例中、使用了14Gbps NRZ BERT 信号。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SN65LVCP114、速率为10.3125Gbps、FR4表、

    我们可以传输到多少英寸?

    我可以补偿多少 dB?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    SN65LVCP114增益针对14Gbps 或7GHz 奈奎斯特进行了优化。 在10.3125Gbps 时、增益将比表3中记录的值低大约1至2dB。

    此致、Nasser