This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:在电源规格的边缘运行器件

Guru**** 2902350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979384/tusb2046b-running-the-device-on-the-edge-of-supply-specs

器件型号:TUSB2046B

大家好、

客户在3.3V 电源电压下使用 TUSB2046BIRHB、该电源电压位于数据表中的规格边缘。 电压的小波动始终很难避免。 因此、电压可能会不时下降到稍低的水平。 我知道、我们无法保证任何规格之外的东西。 但是、您的判断是什么、在规格边缘运行器件的可能性高还是低会导致故障?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    数据表显示了该器件商业版的电源电压范围为3.0V - 3.6V、工业版的电源电压范围为3.3V - 3.6V、这意味着该范围缩小了、以避免在商业级之外的温度下出现可能的问题/低裕度。   我没有具体说明为何进行了该更改、当然、我们无法保证在数据表规格之外运行、但我不希望看到电源小波动导致的任何故障。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我是´m 请求者。 首先感谢您的快速响应。 完全了解 TI 无法保证数据表规格之外的操作。 ´m、我有点困惑、因为您在另一个主题中建议电源电压为3、45V (请参阅 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/902229?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB2046BI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了在工业温度范围内保证运行、我仍然建议将"3.3V"电压轨设置为3.45V (或高于3.3V 的某个值)、以防止任何波动。   也就是说、如果在正常运行期间电压下降至3.2V、我不会看到器件出现故障。

    请告诉我这是否不清楚。

    谢谢!

    JMMN