This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无器件型号

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979421/no-part-number

主题中讨论的其他器件:TMP117TMP1075

我们希望使用传感器在19、999至69、999范围内进行+20度至+70度的温度测量将数据显示在五 nos 七段显示器上、并发送到 MODBUS RTU 协议、请建议使用合适的微控制器和传感器我们更喜欢 RTD 但我们欢迎您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    TI 不销售 RTD 元件、但我们销售适用于-40至125C 及更高温度范围的广泛完全集成 IC 温度传感器产品系列。 这些器件中的大多数都具有 I2C 接口、可与市场上的大多数微控制器轻松配对。 TMP1075是一款常见的低成本器件。 我们的最高精度器件 TMP117可保证+/-0.1C 的精度、并与许多 RTD 解决方案直接竞争。 请查看 TMP117产品;它完全取代了 RTD 解决方案所需的 RTD 元件、ADC 和电流基准。

    RTD 通常用于热电偶的冷端补偿。 如果这是您要构建的内容、此参考设计包含有关将 TMP117用于 CJC 的信息。 https://www.ti.com/lit/tiduee1

    这是 TI 的 ADC 产品系列中描述 RTD 电路的应用手册。 如果您决定构建 RTD 电路、则应与该团队联系。 https://www.ti.com/lit/sbaa275

    我不熟悉 MODBUS、也不能评论我们的微控制器产品。 我将尝试将您的帖子定向给能够帮助您的人。

    谢谢、