This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:放置正常与否

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977348/tusb522p-placement-is-ok-or-not

器件型号:TUSB522P

您好!

我是否可以帮助您检查这两种情形的放置是否正常?

1.前置通道损耗-11.54dB 和后置通道损耗为-18.2dB@2.5GHz

2.前置通道损耗-17.65dB 和后置通道损耗为-11.5dB@2.5GHz

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    这两种情况下的损耗都很高、而且单个 TUSB522P 的处理能力太大。 是什么驱动如此高的插入损耗? 此应用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。

    我 已经通过电子邮件向您发送了一些设计细节。

    您能否提供帮助、以建议他们如何改进?

    它们是否需要级联2个或更多 TUSB522P?

    如果有,如何实施?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我将在内部线程中进行响应。 关闭此 E2E TT。