This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0411:具有适当阻抗的电缆/连接器?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0412, DS92LV0411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975071/ds92lv0411-cable-connector-with-suitable-impendance

器件型号:DS92LV0411
主题中讨论的其他器件:DS92LV0412

您好!

我们希望使用 COTS 电缆和连接器将 LVDS 信号扩展长达5m 的距离。

根据规范、USB-C 电缆的 USB-C 高速对的阻抗为90欧姆。

这是否与建议的100欧姆电阻匹配?

我们将在  电缆的一对高速上使用一组 DS92LV0411 / DS92LV0412。

此致、

环路2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录、USB-C 电缆:

    3.7.1原始电缆(供参考)
    提供了信息丰富的原始电缆电气性能目标、以帮助装配电缆
    制造商负责管理原始电缆的采购。 这些目标不是 USB 的一部分
    Type-C 合规性要求。 规范要求是电缆组件
    符合第3.7.2和3.7.5.3节中指定的性能特性。
    建议使用屏蔽差分对的差分特性阻抗
    为90 Ω±5 Ω。 建议使用同轴电缆的单端特性阻抗
    为45 Ω±3 Ω。 应使用200ps (10%-90%)的上升时间评估阻抗;a
    对于原始电缆而言、不需要更短的上升时间、因为它将形成测试装置
    不连续性更突出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LVDS、电缆阻抗要求为100欧姆+/- 10。

    如果 USB 电缆的电阻低于90欧姆、则可能会降至限制以下

    此致、

    蔡夏利