This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CC 引脚切换和 ID 引脚偏移

Guru**** 2919540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979219/tusb320-cc-pins-toggling-and-id-pin-offset

器件型号:TUSB320

您好!  

我们正在使用 TUSB320IRWBR、并且在上电之前连接了一个接收器件。 CC 引脚上的波形正在切换、但形状正常、ID 引脚具有一些直流失调电压(~2V)。 然后、在大约10秒的时间内、ID 引脚有一个脉冲、并变为稳定的低电平。 在前10秒内、它看起来像是处于某种不同的模式。 由于我们使用 ID 引脚来驱动降压升压(5V 输出至 Type-C)、因此 ID 引脚上的此脉冲将成为一个问题。   

我已发布以下波形作为参考。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有适合此应用的原理图? 在第一个波形期间、TUSB320在连接接收器件时上电? 此应用中的上电顺序是什么?  

    我建议使用 TUSB320LAI 而不是 TUSB320I。