This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400挂起

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978667/tic12400-q1-tic12400-hangs

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

我正在使用 tick12400。 它在正常情况下工作正常、但一旦我打开电感负载、它就会挂起且无响应、直到我手动复位电源。 我随附了原理图和方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能至少需要在电路板的 VS 输入端(在电容器之前)串联一个二极管、并且可能还需要从 VS 输入端到 VS 返回端的瞬态抑制器。 同时确保电路板的12V 和0V 输入位于同一区域、并且瞬态抑制器就在附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aliphussain、

    电感负载是否始终连接到 TIC12400输入引脚?  或者、这只是电路板上与 TIC12400器件无关的电感负载吗?

    电感性负载在许多方面都可能存在问题、并且通常会产生较大的瞬态电压、从而导致电路板上的器件出现欠压、过压和复位情况。

    您是否在打开电感负载时监控过 VS 和 VDD 电压轨、并使用示波器检查瞬变以及电源过压和欠压情况?

    当您详细介绍一下"无响应"的含义时?  我假设您所指的是失败的 SPI 通信。  如果是、它是否在 SO 线上提供任何响应?  您是否使用示波器或逻辑分析仪检查过它?

    您是否在电感负载开启后尝试切换复位引脚?  器件的响应是否有任何变化?

    微控制器是否完全响应、是否通过 SPI 总线向 TIC12400发送数据并能够切换复位引脚?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能至少需要在电路板的 VS 输入端(在电容器之前)串联一个二极管、并且可能还需要从 VS 输入端到 VS 返回端的瞬态抑制器。 同时确保电路板的12V 和0V 输入位于同一区域、并且瞬态抑制器就在附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有串联的二极管、但在您的建议之后、我尝试过、但它不起作用。 我们的设计中采用了 TVS 二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -电感负载未与 TIC 输入连接、 这只是电路板上与 TIC12400 器件无关的电感负载。 它们都共享公共电源。

    -是的,你是对的。 TIC 正在复位。 您可以建议什么方法来解决此问题?

    -是的、在您提出建议后、我已经监控了 VSS 和 VDD。 它似乎处于欠压状态。

    -我错误地使用了"无响应"一词。 它变为复位、复位发生后、我没有重新配置它、因此我认为它不起作用。

    -是的、微控制器能够切换复位引脚。  

    因此、我现在了解了这个问题、当电感负载打开时、器件会由于 OV 和 UV 而复位。 您能为我提供解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aliphussain、

    感谢您的澄清、并确认我对问题原因的初步想法。  当电感性负载导通时、电源电流会瞬时变化、从而导致压降。  这是因为电源无法足够快地响应电流消耗的变化。  您基本上需要降低电流变化速率、提高电源能力或两者。

    我建议增加 TIC12400电源引脚上的去耦电容值、尤其是主板电源本身上的去耦电容值。  这将有助于为负载提供额外的电流、同时电源有机会响应需求的变化。

    我不知道您具有哪种类型的电感负载以及应用要求是什么。  但是、在电源电压和负载之间、或者在负载和 GND 之间串联一个电阻器来限制电流、将有助于降低电流变化。  如果这是不可能的、通过 FET 控制电压的缓慢斜坡更慢地打开电感器也有助于降低电流的变化。

    一旦进行了调整、使电源电压在电感负载开启时保持在欠压阈值以上、就不应将 TIC12400寄存器复位。

    如果您无法对电路板进行调节以防止出现欠压情况、则需要在电感负载开启后重新配置 TIC12400寄存器。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    感谢你的帮助。 我尝试减小浪涌电流、它工作正常。 我将增大整个电源和 TIC12400上的去耦电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aliphussain、

    你很欢迎,我很高兴我能提供帮助!

    此致、

    Jonathan