This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:SSOP (DP)的封装信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979296/tca9535-package-information-of-ssop-dp

器件型号:TCA9535

大家好、团队、

我有一个关于封装信息的请求。

数据表显示 SSOP 封装具有24个引脚。 但是、对于数据表中的"机械数据"、提到了28引脚封装的信息。

您能向我发送正确的数据吗? 我在 TI.com 上搜索了它、但找不到它。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    机械制图中使用的图片只是用于对 IC 进行建模的一般图片。 如果您注意到在底表中、尺寸会根据您选择的变体而变化。 由于此 IC 采用24引脚型号、因此 A 的尺寸将介于8.5mm 和7.9mm 之间。

    不同型号之间的其余尺寸相同。

    最棒的

    Chris