This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如何使用 PC 刷新 CPU 板上的软件

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977414/tusb8041-how-to-use-pc-to-refresh-the-sw-on-cpu-board

器件型号:TUSB8041

大家好、

客户应用的上行 USB 信号来自 CPU。

他们希望使用 PC 通过 TUSB8041IRGCR 刷新 CPU 板上的软件(如下面的简单方框图)。

如果有任何方法可供选择、您能提供帮助以提供建议吗?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    TUSB8041只是一个 USB 集线器、因此它将 USB 3.0和 USB 2.0路由到上行端口/从下行端口路由、不会处理 USB 流量。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。

    我还有一个问题:是否可以将下游器件设置为从模式?

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    USB 协议的设置使 USB 主机成为发起方、USB 设备成为响应方。  USB 集线器无法将下游器件配置为任何特定模式、这可能需要由 USB 主机上运行的应用程序来完成。

    此致、

    JMMN