This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219 DON 和#39;t Lock Upper 40米电缆

Guru**** 2445270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977695/lmh1219-lmh1219-don-t-lock-upper-40-meter-cable

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1228

您好!

我是4K 设计中较新的人。 LMH1228工作正常、支持60m 电缆(1694A)。我认为 PCB 和堆叠正常。

使用上部40米电缆(BL1694A)时,LMH1219未锁定,我没有任何数据。

你对这个问题的看法是什么?

2.您能告诉我如何配置 CTLE 吗?

如何配置其他输入和输出?

4.“EQ 观察状态”寄存器(0x02) 不稳定,数据也改变了0x41和0x45,对吗?

5."锁定数据速率指示"寄存器0x02[4]锁定和解锁。  

可以给我一些建议吗?

这是我的设计的方框图。

此致

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果我理解正确、您的 LMH1219设计在电缆长度超过40m 时不会锁定。 请在下面记下您的问题答案。

    1)。 4K 设计 PCB 布局至关重要。 PCB 布局不完美可能会导致回损问题并导致电缆长度降低。  

    1A。 请查看 LMH1219 PCB 布局、确保您的布局尽可能靠近 LMH1219 PCB 布局。

    1b。 最好使用 LMH1219评估板、以便您可以比较电缆长度设置与此评估板。

    2)。 LMH1219是一款自适应均衡器、可自动将增益调节至所连接的电缆长度。 因此、您无需调整 CTLE。

    3)。 有关详细信息、请参阅 LMH1219编程指南。 请在下面找到指向此文档的链接。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=216818∏_no=LMH1219&ref_url=sva_sds_dps

    4)。 寄存器0x02可能会动态变化、因此正常。

    5)。 寄存器0x02位3和位4当被置位时表示器件被锁定。 如果这些位正在切换、这意味着器件将进入和退出锁定状态。 这可能是由于 CDR 块输入端或均衡器输出端的高抖动造成的。 如果电缆长度小于数据表建议的电缆长度、这可能是由于驱动 LMH1219同轴电缆输入的发送器抖动较高或 LMH1219 PCB 布局不理想所致。 有关 PCB 布局建议、请参阅数据表应用部分和 LMH1219 EVM PCB 布局。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您回答我的问题、我认为 Edge Connector 导致了此问题、我想对其进行更改。 我希望能解决我的问题。  

    此致、