This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:采用多点配置的 AM26LV31/32

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, AM26LS31, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978982/am26lv31-am26lv31-32-in-multi-drop-configuration

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件: AM26LS31AM26LV32

您好!

我想在距离超过2米的多达20个器件的多点通信中使用 AM26LV31 /32。

是否可以在多点配置中使用 AM26LV31/32? :一个带有多个 AM26LS32的 AM26LS31。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅有关 单位负载和 最大节点数的应用手册、该应用手册由 接收器的输入阻抗(AM26LV32为7kOhm、AM26LS32为12kOhm => AM26LV32为最大节点20、AM26LS32为最大节点32)进行控制。 驱动程序可 互换使用。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢您的有用建议。