This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:5K 60Hz 视频输出

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978975/tusb1046evm-5k-60hz-video-output

器件型号:TUSB1046EVM

您好!

我尝试使用 TUSB1046EVM 通过 USB 交替 DP 在显示屏上显示5K 视频、但无法正常工作。
详情如下。 您能猜到原因是什么吗?

输入:5K60Hz 视频、DP1.4 (PC 输出)
输出:USB Alt DP (正在开发中显示的输入)

■发生现象

◇显示屏没有屏幕显示*我使用的显示屏仅适用于5K,这可能是原因

◇在 PC 设置屏幕上显示 FHD 输出

PC 不接受 μ◇分辨率更改

是否可以输出5K60Hz 视频作为此评估板的性能?
如果可能、您为什么会认为这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5k@60Hz、您尝试支持的实际分辨率是多少?

    您是否有能够解码 USB Type-C PD 和 DP 链路训练协议的 USB Type-C 协议分析器? 在 Type-C PD 协议中、请确保两侧均进入 DP 交替模式。 由于您正在实施5k、请确保两侧均实施分配 C、因此所有四个通道均为 DP 信道、以支持5k 带宽。 您还可以检查 TUSB1046 CTL0和 CTL1、并确保 CTL0 = 0和 CTL1 = 1以实现 GPIO 模式下的 DP 4通道运行、或在 I2C 模式下的 CTLSEL[1:0]= 0x10。 在 DP 链路训练协议上、请确保拉电流和灌电流能够完成5k 分辨率的链路训练。

    在硬件方面、请检查并确保 HPD 为高电平。 使用万用表、请检查并确保 AUXP 和 SBU1共模电压介于0和0.4V 之间、并且 AUXN 和 SBU2共模电压介于2.7和3.6V 之间。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    >>对于5k@60Hz,您要支持的实际分辨率是多少?

    分辨率:5120 x 2560 @ 10位
    频率:60Hz (max120Hz)
    带宽:8.1Gbps x 4通道

    是否可以通过本视频?

    我没有 Type C 协议分析器。 您能告诉我您是否知道一款便宜且实用的分析仪?
    此外、由于测试环境现在消失、我们稍后将检查电压等。
    请仅回答上述问题为荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TUSB1046将在4个通道上支持 DP 8.1Gbps。

    问题可能是 Type-C 无法协商分配 C 以启用全部四个通道、或者 TUSB1046 DPEQ 未正确设置以补偿源和 TUSB1046之间的损耗、从而导致8.1G 的信号劣化。  

    谢谢

    David