This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988控制 TPS55288

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971530/tps65988-tps65988-control-tps55288

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好 ,

我的 TPS65988的 I2C1连接到 TPS55288。 如何使用 TPS65988的 I2C1读取和写入 TPS55288寄存器?

此致、
Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    请参考应用手册 《采用 TPS65987和 TPS55288 的 USB Type C 电力输送源》。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    如果我想获得以下效果:

       1.PDO1显示5V、但它实际上需要输出5.25V
       PDO2显示9V、但它实际上需要输出9.25V

    如果可以实现上述效果、我如何设置它?

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    要将配置设置为支持@5.25V 或@9.25V 输出、您可以在 TPS55288产品线开始新的线程。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    您能不能具体告诉我如何,

    谢谢  

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您可以像这个一样开始新的主题、在标题中、您可以键入"TPS55288"的器件型号、然后问题将提交到 TPS55288的产品系列、相关专家将回答您的问题。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    我问 TPS55288、但他们要求我将(2H)的值更改为0xFF、以及如何配置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

     TPS55288告诉我将 IOUT_LIMIT 寄存器(02h)的值设置为0xFF、但如何通过 TPS65988进行设置、需要我咨询 TPS65988。



    谢谢、
    Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您能描述一下您的应用场景吗?

    您的电路板上引入了多少个 PDO?

    您对 TPS55288、内部反馈或外部反馈采用了哪种反馈?

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我使用的架构是 TPS 65988+TPS55288、我的产品是扩展坞。

    总共4个 PDO

    PDO1(5V/3A)   PDO2(9V/3A)   PDO3(15V/3A)    PDO4(20V/5A)

    以下是 TPS65988和 TPS55288的电路图。

    我 的 TPS65988的 I2C1 连接 到 TPS55288

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    现在、我要将 TPS55288的 VREF 设置为0011011110 (b)、并将 TPS55288的 IOUT_LIMIT 设置为11110000 (b)。

    TPS55288的 I2C 地址为0x74、连接到 TPS65988的 I2C1。

    我如何设置它、谢谢。

    e2e.ti.com/.../4606.CSB_5F00_DOCK_5F00_V8_5F00_TRY_5F00_DRP_5F00_external_5F00_path_5F00_20V2_5F00_5A_5F00_DiscIden_5F00_Dell_5F00_VID.rar

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!


    此外,

    这是 VEF 寄存器(00h、01h)

    这是  IOUT_LIMIT 寄存器(02h)

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    好的、让我重复一下您的要求并加以澄清。

    现在、虽然您将 PDO 设置为5V 或9V、但您希望实际输出5.25V 或9.25V 的 VBUS 电压、对吗? (用于电缆补偿?)

    如果是这种情况、下面是相应基准电压代码的计算公式、同时您可以将 TPS55288数据表用作基准。 公式如下:

    PDO *反馈= Vref                 (1)

    VREF =解码代码* 1.129mV + 45mV          (2)

    示例:

    如果您希望获得@9V 的输出电压、并且反馈分压器已设置为0.0564 (此值基于内部反馈、您可以将数据表或应用手册作为参考; 如果要使用外部反馈分频器、可以根据需要配置分频器)

    根据(1)、您可以得到 Vref = 507.6mV;

    根据(2)、您可以得到 dec≈410;

    然后、您可以将 TPS55288数据表作为参考、并找到寄存器0h 和1h 的相应配置。 实际上、您需要写入 TPS55288的代码为0x019A = 0b0000 0001 1001 1010、TI 保留更高的6位、 低10位用于配置。

    这里:410 =0*2^9+1*2^8+1*2^7+0*2 ^6+0*2 ^5+1*2^4+1*2 ^3+0*2^2+2^1*2 ^1+0*2 0*2 0

    如您所见、如果您想要配置输出 VBUS 电压@9.25、则可以在计算后将 dec 代码转换为422、然后将 dec 代码转换为二进制代码。

    对于 TPS55288的写入方法、您可以使用以下一些原则:

    以0xd200 (数据长度3)为例(@5V);

    1、0的最高位将被省略、因此、尽管数据长度为3、但您在代码中只能看到2个字节=> 0x (00) d200;

    最低字节是寄存器的起始地址、这意味着在0xd200中、字节"00"是 REF 寄存器的第一个 LSB 寄存器。

    根据上述两个原理、将0xd200 (数据长度3)写入 TPS55288意味着实际上0x00d2被写入 REF 寄存器。  

    下面是另一个示例:0x0304 (数据长度2)、表示将0x03写入0x04寄存器。 该寄存器用于内部反馈分频器值配置、0x03表示将分频器值设置为0.0564 (可在 TPS55288的数据表中找到)

    希望这将对您有所帮助。

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    根据您的介绍、PDO 输出问题已得到解决。

    但是,我仍然有一个问题没有得到解决。 修改55288的 OCP 是将02h 的值更改为0xF0。

    但我没有成功,配置如下。

    请帮助查看配置是否错误。

    谢谢、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei

    在配置中、索引9是您为 TPS55288设置寄存器值的第一个索引?

    以及如何测试 OCP 功能?

    谢谢

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    我没有问题。


    谢谢、
    Wei