This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 和 DP83822H 之间有何不同点?

Guru**** 2867120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978992/dp83822i-what-is-different-point-between-dp83822i-and-dp83822h

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822H

 大家好、

 我的一位客户尝试为其下一个产品评估 DP83822I。

 但由于 目前主要商店没有库存、他们无法获得 DP83822I。

虽然他们可以获得 DP83822H、因为有些商店有器件库存。

 因此 、他们希望使用 DP83822H 进行评估、直到获得 DP83822I。

 这没问题吗?

   除了工作温度范围外、DP83822I 和 DP83822H 之间是否还有任何不同的点?

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    是的、他们可以使用822H 进行评估。 是的、I 和 H 版本之间的唯一特性差异是支持的温度范围。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Vikram、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。