This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978648/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

我们正在设计一个将使用 您共享 DP83TD510E 芯片的 CAN 的应用。  我们目前正在对 DP83TD510E-EVM 进行实验、需要针对我们的应用进行修改。  是否可以获取"DP83TD510E-EVM"的 Altium 设计原理图和布局文件?  您是否也有其他 CAD 格式的原理图和布局文档?  我将 把 CAD 文件移植到 KiCAD 或 PCB Artist 中。  其他 CAD 格式的导入可能更容易。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bred、

    目前,我们仅共享以下设计文件:

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望获得 DP83TD510E-EVM 原理图和 PCB 布局的实际 CAD 文件。  我们目前使用 DP83TD510E-EVM 来测试 DP83TD510E 的运行情况。  我们的应用将需要不同的耦合电路、我希望获得 CAD 文档、这样我就不必对整个模块进行反向工程来测试修改后的性能。  如果没有 CAD 文档、我们的产品 DP83TD510E 器件的验证将会显著延迟。

    如果有多种 CAD 格式、我会要求您提供、因为我将会根据其直接从可用 CAD 格式导入的能力选择成本更低的 CAD 工具。

    我希望你能提供帮助。  这样、至少有一个支持用户能够获得 Altium 格式的 CAD 文件。

    ~Brad Willems

    Dialogue Semiconductor

    brad.willems@diasemi.com