This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:支持 L1.2

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976875/ds160pr410-l1-2-support

器件型号:DS160PR410

大家好、

DS160PR410是否支持链路电源状态1.2?

我在 DS 中找不到此信息。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    DS160PR410是一款具有均衡功能的线性转接驱动器或模拟缓冲器。 它不具备检测进入 L1.2状态的数据包的智能性。 使用器件上的 PWDN 引脚、端点或根复合体可使用这两个引脚为高速通道断电。 但是、器件本身不能执行此操作。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复、我很清楚。 谢谢你。

    此致、

    Mike