This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:采用 TUSB542的电缆方向配置

Guru**** 2931010 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978115/tps25750-cable-orientation-configuration-with-tusb542

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TUSB542

您好!

我希望确认我对 TPS25750电缆方向 GPIO 事件使用的理解。 《主机接口技术参考手册》提供以下内容:

我将 TPS25750与 TUSB542配合使用、TUSB542具有以下电缆方向"SEL"输入逻辑:

我是否正确理解了 TPS25750 (即 CC1定向时为低电平)和 TUSB542 (CC1定向时为高电平)的极性相反? 其次、如果确实是这种情况、TPS25750上电缆方向 GPIO 的"反向事件"配置选项的使用是否正确? 即、"反相事件"是否只是从主机接口技术参考手册中切换高/低极性定义?

请注意、在 TPS25750和 TUSB542之间的电缆方向迹线上有一个外部上拉电阻器(连接到 TUSB542的1V8 VIO)、因此选择了开漏输出选项。 我已经看过《主机接口技术参考手册》很多次了、但我认为它还不能解决其中的一些位字段、所以我只想确保这是正确的配置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您写的内容完全正确、硬件可以利用电缆方向事件以及 TUSB542的工作原理。

    您还可以像之前所说的那样使用开漏输出来实现适当的电平位移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,感谢确认 Chuck,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们能提供帮助!