This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-EP:ESD 测试结果(SN65LVDS31-EP 和 SN65LVDS33-EP)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978661/sn65lvds31-ep-the-test-results-of-esd-sn65lvds31-ep-and-sn65lvds33-ep

器件型号:SN65LVDS31-EP

您好!

数据表中未包括 HBM/CDM。

请告诉我 ESD 的测试结果。

-器件型号:

 SN65LVDS31MDREP

 SN65LVDS33MDREP

-HBM:? 五

-CDM:? 五

此致;

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    如数据表表表表7.2所示、HBM 为+/- 8000V。 但是,目前没有 CDM。

    此致、Nasser