This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E-EVM

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978886/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

我参与了使用 DP83TD510E IC 的应用设计。 正在使用 DP83TD510E-EVM 进行评估。  我需要为 DP83TD510E-EVM 板创建布局、并对输出特定应用进行修改。  

是否可以获取有关 DP83TD510E-EVM 原理图和布局的 Altium 和/或 Eagle CAD 文档? 我可以导入任一格式。  这将为我节省大量开发硬件的时间和成本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    看起来这是重复的查询。 当我回答原来的问题时、我将关闭这个问题。

    --

    此致、

    Vikram