This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:如何控制 TUSB7320

Guru**** 2927830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974504/tusb7320-how-to-control-tusb7320

器件型号:TUSB7320

我对如何控制 TUSB7320有疑问。
TUSB7320是一款 XHCI 标准器件。
TUSB7320的主机控制器结构参数1寄存器中的 MAX_PORTS 字段输出端口数为4的信息。 但是、TUSB7320物理上只有2个端口。
我想知道、根据输出到 TUSB7320寄存器的端口数量(4个端口)、创建一个器件驱动程序来控制 TUSB7320是否安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB7320报告最大端口数为4而不是2的原因是每个端口都是 USB 3.0端口和 USB 2.0端口。  出于同样的原因、4端口 USB 3.0主机报告端口数量最多为8个。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN。

    感谢您的回答。
    我还有一个关于 TUSB7320规格的问题
    假设 TUSB7320上的端口和引脚 如下、我是否正确?
    端口1:USB3.0 (USB_SSTXP_DN1、USB_SSTXN_DN1、USB_SSRXP_DN1、USB_SSRXN_DN1)
    端口2:USB2.0 (USB_DP_DN1、USB_DM_DN1)
    端口3:USB3.0 (USB_SSTXP_DN2、USB_SSTXN_DN2、USB_SSRXP_DN2、USB_SSRXN_DN2)
    端口4:USB2.0 (USB_DP_DN2、USB_DM_DN2)

    Rds、

    Tomoaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki 您好、

    物理端口1为 USB3.0 (USB_SSTXP_DN1、USB_SSTTXN_DN1、USB_SSRXP_DN1、USB_SSRXN_DN1)和 USB2.0 (USB_DP_DN1、USB_DM_DN1)、 物理端口2为 USB3.0 (USB_SSTXP_DN2、USB_SSTTXN_DN2、USB_SSRXP_DN2、USB_SSRXN_DN2)和 USB2.0 (USB_DP_DN2、USB_DM_DN2)。  

    此致、

    JMMN