This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关音频信号的 ESD 抑制器的问题。

Guru**** 694520 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1801, TVS1800, TVS0500, TPD1E1B04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976437/question-about-esd-suppressor-for-audio-signal

主题中讨论的其他器件:TVS1801TVS1800TVS0500TPD1E1B04

尊敬的 TI:

我在 ESD 抑制器中搜索音频信号。
该信号直流电平大约为12.7V 最大值(测量的直流测试仪)
该信号连接到运算放大器(NJM2068M)的输入端口、最大功率电压为18Vdc (I 连接规格表)

请告知 ESD 抑制器该辅助功能。

谢谢你。
此致、
全仁浩

e2e.ti.com/.../NJM2068M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    遗憾的是、我们没有任何具有18V Vrwm 的器件、其主要功能是 ESD 抑制。 但是、如果您还没有浪涌保护器件、则可以使用 TVS1801保护连接到放大器的18V 电源线免受浪涌影响。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我附上原理图。  

    我将使用 ESD 抑制器来测量+18Vdc、+5Vdc、+3.3Vdc 的功率、如下所示。

    请告知我适合的 ESD 抑制器。

    谢谢你。

    此致、

    全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    请参阅以下我的建议:

    • 18V 直流电源线:TVS1800
    • 5 Vdc 电力线:TVS0500
    • 3.3V 直流电源线:TPD1E1B04

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    您是否在与 TPD1E1B04相同的封装中有 TVS0500和 TVS1800器件?

    谢谢你。

    此致、

    全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    遗憾的是、我们没有。 但是、与许多其他浪涌保护器件采用的 SMB 封装相比、TVS0500和 TVS1800采用的 DRV 封装要小得多。

     

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我想为 TVS0500 和 TVS1800采样

    是否提供?

    谢谢你。

    此致、

    全仁浩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    可在 TI.com 上获取 TVS0500样片  

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TVS0500DRVR 

    我们将在与规划团队核实后向您更新 TVS1800的状态。 该器件目前可通过我们的经销商获取。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    您 还可以   从 TI.com 订购 TVS1800样片  

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TVS1800DRVR

    此部件目前缺货、但我们正在 补充库存。  您应能够在下周或 最迟于3月初订购。

    谢谢、
    Erika