This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:序列

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974268/tca9509-sequence

器件型号:TCA9509

大家好、

我的客户正在考虑使用 TCA9509。 请支持以下问题吗?

d/s 表示" VCCB 和 VCCA 可在加电时应用于任何序列"。 当 EN 以10千欧的电阻上拉至 VCCA 时、是否可以应用以下序列? 首先应用 VCCA 和 EN、然后应用 VCCB。  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    是的、这是可以接受的、因为 VCCA 和 VCCB 的上电顺序是可以接受的、并且不受 EN 引脚的影响。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny - San:

    非常感谢您的回答。 我知道。

    此致、

    山口