This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:最大内部时钟频率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974643/dp83849i-maximum-internal-clock-frequency

器件型号:DP83849I

各位专家:

DP83849使用25MHz 外部时钟源。 该时钟用于生成125MHz 内部时钟。 此125MHz 时钟是否是该 PHY 内的最大频率、PLL 的频率是其5倍? 还是 PLL 产生更高的频率?

这是制作 EMC 文档所必需的。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    最大频率将为125MHz。

    此致、

    Gerome

    编辑4:29PM PST:

    虽然125MHz 将是最大频率、但发射可能是由3、5或25MHz 的高谐波引起的。