This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3237E:最小数据速率说明

Guru**** 2955770 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3237E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978898/trs3237e-minimum-data-rate-clarificaiton

器件型号:TRS3237E

大家好、团队、

请告诉我 TRS3237E 是否支持115.2kbps 的数据速率?

数据表指定其工作速率范围为250kbps 至1Mbps。

我想知道 TRS3237E 是否可以处理普通 PC 的波特率。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki-San、

    TRS3237E 可在 MBAUD 设置为接地的情况下处理低于250kbps 的数据速率。 但是、如果 压摆率稍微偏高(上升时间短/上升沿太尖锐)、您始终可以添加更多的容性负载以降低其速度。 对于转换率讨论、您可以查看此 应用手册的第1.7节 、并查看内部链接。

    此致、

    Hao