This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:电路板间泄漏

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31, DS26LV31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979040/am26lv32-leakage-between-boards

器件型号:AM26LV32
主题中讨论的其他器件: AM26LV31DS26LV31T

您好专家、

我的客户在  其系统中使用 AM26LV32和 AM26LV31。

(a)主板: AM26LV31 驱动程序

(B)板: AM26LV32 接收器

当电路板断电并且 B 电路板被提供 VccB 时、它们在电路板侧的 VccA 上有一个泄漏电压问题。

CH1:VccA (适用于 AM26LV31的 Vcc)

CH2:VccB (适用于 AM26LV32的 Vcc)

您能告诉我这个泄漏电压的原因吗?

此外、您能否告诉我 如何避免此泄漏电压?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.7V 看起来像是二极管压降。 是否有任何其他组件连接到总线和 VccA?

    µA 表在第6.5节中指出、断电时的最坏情况输出电流为±100 μ A。 µA DS26LV31T、该限值为20 μ V;我不知道典型值是多少。