This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD21M-EP:确认此部件是驱动电压模式还是电流模式

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD21M-EP, SN55114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/974724/sn65hvd21m-ep-confirm-if-this-part-drivers-voltage-mode-or-current-mode

器件型号:SN65HVD21M-EP
主题中讨论的其他器件: SN55114

大家好、

您能否确认 SN65HVD21M-EP 驱动器电压模式还是电流模式?  
客户希望使用此器件替换旧的 SN55114器件。 如果是电压模式驱动器、则不需要端接电阻器、它可能用作替代驱动器。 如果它是电流模式驱动器、则需要端接电阻器、但无法正常工作。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出原理图显示了什么是对称 CMOS 输出、即电压模式。