This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:I2C 和 GPIO 控制引脚- OUT1/ OUT2状态

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971955/tusb320-i2c-and-gpio-control-pins--out1-out2-status

器件型号:TUSB320

尊敬的各位成员:

 TUSB320的引脚7和8 可通过 ADDR 引脚配置为 I2C 或 GPIO 模式、我们想与您确认表3的相关信息。 数据表中 OUT1和 OUT2"的简化操作。 由于此 CC 控制器连接了 C 型连接器、因此我们需要知道需要插入哪种 C 型器件/适配器、然后我们将测量 OUT1和 OUT 2的行为、并且充电电流是否符合定义的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定我是否理解您的问题。 您是否在问需要插入 Type-C 端口以检查 OUT1/OUT2状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是的。  我需要在连接不同类型的 C 器件时测试 OUT1/OUT2信号是否正确。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要检查 OUT1/2引脚功能、则需要通过端口引脚将器件保持在 UFP 模式、ADDR 应为 NC。 在 CC1或 CC2上、您需要将源端接(Rp、上拉电阻)设置为3.3V±5%、如下所示:

    • 默认电流(500mA/900mA)= 36 kΩ±20%至  
    • 中等电流(1.5A)= 12 kΩ±5%
    • 高电流(3A)= 4.7 kΩ±5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    很抱歉再次打扰你。 我在设计过程中仍然遇到问题、描述如下:

    我将 TUSB320设置为 GPIO 模式、电路设计如下。

    当我插入 USB Type C 耳机(我已经验证过许多具有 ADC 编解码器的 Type C 耳机、其中一个是 Samsung 产品)时、OUT3无法检测音频附件。  在音频附件所指的数据表中、它会说什么类型的音频附件? 是 C 型耳机还是其他耳机?

    此致

    Lumina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    OUT1/2引脚是否适合您? 我看到许多引脚连接到1.8V 电源吗? 在这个1.8V 电压轨斜升之前、器件是否受电? 如果没有、则器件可能会反向供电、因为这些引脚不能实现失效防护、并且会阻止正确的状态输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    测试时是否在两个 CC 引脚上都看到 Ra 下拉?