This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 至铜线电流消耗

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978402/dp83869hm-sgmii-to-copper-current-consumption

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户在  SGMII 至 Copper 模式下使用 DP83869HM、并想知道每个电源轨 VDDIO、VDD1P1、VDDA1P8和 VDDA2P5的电流消耗。

它们主要用于表征以下模式的电流:

  1. SGMII 至铜(1G)
  2. SGMII 到铜(100m)
  3. SGMII 至铜(10M)

 请求您支持上述模式下所有电源轨的电流消耗规格。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    以下是典型电流消耗值:

    1. SGMII 至铜(1G)
    1. VDDIO = 3.3V:10mA
    2. VDDIO = 1.8V:5mA
    3. VDD1P1:141mA
    4. VDDA1P8:55mA
    5. VDDA2P5:93mA
    • SGMII 到铜(100m)
    1. VDDIO = 3.3V:10mA
    2. VDDIO = 1.8V:5mA
    3. VDD1P1:60mA
    4. VDDA1P8:24mA
    5. VDDA2P5:53mA
    • SGMII 至铜(10M)
    1. VDDIO = 3.3V:10mA
    2. VDDIO = 1.8V:5mA
    3. VDD1P1:50mA
    4. VDDA1P8:14mA
    5. VDDA2P5:82mA

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    如果没有其他内容、请单击"这已解决我的问题"以关闭该主题。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 、谢谢 Adrian。