This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:建议运行条件下的最大 TJ 和绝对最大额定值

Guru**** 2925760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978345/tca6418e-maximum-tj-for-recommended-operating-conditions-and-absolute-maximum-rating

器件型号:TCA6418E

您好!

 

问题1:

以下 E2E 线程显示 RθJA Δ T = 64.4oC/W、但数据表显示为98.8oC/W 这是什么情况?

 

问题2:

建议运行条件下的最大 TJ 和绝对最大额定值分别是多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    问题1:

    以下 E2E 线程显示 RθJA Δ T = 64.4oC/W、但数据表显示为98.8oC/W 这是什么情况?

    e2e.ti.com/.../3613065

     

    问题2:

    建议运行条件下的最大 TJ 和绝对最大额定值分别是多少?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    根据热分析、我相信64.4是正确的。 我查看了热分析数据库、它与 Danny 发布的数据相同。 我不确定数据表的98.8数字来自哪里。

    对于绝对最大值、建议的最大 Tj 工作温度为90C 和105C。

    谢谢、

    -Bobby