This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:是否可以使用 DS100DF410 1.25Gbps 重定时数据?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973623/ds100df410-ds100df410-1-25-gbps-retimed-data-possible

器件型号:DS100DF410

大家好

我们尝试使用 DS100DF410转发千兆位链路。 设置为 FPGA -> DS100DF410 -> RJ45 -> RJ45 -> DS100DF410 -> FPGA。 稍后、我们希望级联超过2个 DS100DF410、以便直接在硬件中转发数据。

我已经阅读了可用的帖子,据说通过执行以下操作绕过 CDR 并更改 MUX 设置()

寄存器0xFF = 0x0C //访问通道寄存器
寄存器0x2F[7:4]= 1100'b //设置 Interlaaken 的锁定率-2 (仅限1分频 VCO 分频器时为10.3125Gbps)
寄存器0x1E[7:5]= 000'b //如果 CDR 未被锁定则输出原始数据
寄存器0x3F[7]= 1'b //这是一个保留位,必须置位以确保输出适当的原始数据

我这样做了、但问题是我们获得了我们无法接受的原始数据。

另一位用户谈到寄存器0x3F 位7 (未记录)、是否需要写入该位?


那么、是否有机会从 DS100DF410中获得重定时的1G 流? 如果是、请列出所需的寄存器设置(器件处于 SMB 从模式)。 数据表似乎不一致(例如寄存器0x2F、其中定义了速率、但未描述速率)。

提供参考振荡器25MHz。

此致
瓦伦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法获得重定时数据:您能建议一个引脚兼容的重定时器、它能够重定时1Gbps 数据。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于默认 DS100DF410设置、重定时器配置为允许 CDR 锁定为10.3125Gbps 或1.25Gbps 数据速率。 您是否曾尝试 将 默认重定时器通道的有效1.25Gbps 以太网数据馈送到重定时器?  除了使用默认 CDR 速率设置外、您还可以尝试以下设置以实现1.25Gbps 的运行速率。

    • 启用调整模式2、DFE 启用->请参阅下面的通道寄存器例程

    寄存       器值   掩码    注释

    31          40          60          //设置 ADAPT_MODE=2

    23          40          40          //启用 DFE 覆盖

    1E          00          08          //启用 DFE

    (建议复位和释放 CDR)

    • 通过设置通道寄存器0x0C[3]=0来禁用单一位转换检查

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rodrigo

    感谢您的回答。 事实证明、我们的 RJ45连接器(集成磁性元件)和 DS100DF410的交流耦合存在严重问题。

    我们已经进行了一些硬件调整、并能够转发千兆位链路。 还将进行进一步的测试、但目前 DS100DF410似乎仍在按预期运行。

    此致

    瓦伦丁