This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB9261:SATA 器件未连接到 TUSB9261

Guru**** 2985590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978796/faq-tusb9261-sata-device-not-connecting-to-tusb9261

器件型号:TUSB9261

我在系统中设计了 TUSB9261、但无法连接到 SATA 器件。 TUSB9261在 USB 端枚举。 近况如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TUSB9261无法连接/检测到连接的 SATA 器件时、系统 SATA 接口中的极性可能存在问题。 在某些情况下、它可能会有利于信号完整性并改善布局以交换 SATA 极性。 在使用 TUSB9261时允许使用此功能、但需要使用不同的 FW 来满足此要求。 默认的 TUSB9261 FW 封装附带不同的选项、允许在 SATA TX 和/或 RX 上进行极性交换。 您选择的选项将取决于您的特定设计。

    固件文件之间差异的解释应位于"Alternate SATA polarity FW"目录中;通常位于 TI.com 上固件包的安装目录中。 查找与以下文件路径类似的文件路径:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TUSB926x Firmware\Alternate SATA Politity FW\readme.txt

    请注意、TUSB926x_FW_v1.06二进制文件包含 SATA TX 引脚上的默认极性交换、以匹配 TUSB9261DEMO 参考设计。 如果您的设计没有 TX 极性交换、则可以使用其中一个备用固件文件。 例如、如果 TXP/TXM 和 RXP/rxm SATA 信号均未交换、则应使用 TUSB926x_FW_v1.06_SATA_NO_POLITY_SWaP。

    务必记住使用 Windows TUSB9261 Flashburner 实用程序将 FW 编程到外部 SPI 闪存。 这将创建完整的 SPI 闪存映像。 二进制/十六进制文件不能直接与永久 SPI 主器件一起用于对 TUSB9261 SPI 闪存进行编程。