This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:哪个 TCAN 与 SN65HVD234引脚对引脚兼容

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234, TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978809/sn65hvd234-which-tcan-is-p2p-compatible-with-sn65hvd234

器件型号:SN65HVD234
主题中讨论的其他器件: TCAN334

您好!
哪款 TCAN 收发器与 SN65HVD234引脚对引脚兼容?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们目前没有任何支持3.3V 电源电压的 TCAN 型号。 计划推出这些3.3V 收发器的更新版本、但目前我没有任何要分享的内容。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、
    TCAN3xx 呢?

    例如 https://www.ti.com/product/TCAN332

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我的错误。 我知道我们也在更新这个系列。 抱歉打滑。

    SN65HVD234基本上采用 EN 引脚(引脚5)的关断模式。 当该引脚为低电平(或开路)时、器件处于低功耗状态、同时禁用驱动器和接收器。 TCAN334的 SHDN 引脚(也是引脚5)上具有相似的功能、但极性相反。 当 SHDN 引脚被驱动为高电平(内部下拉)时、该器件会同时关闭驱动器和接收器以节省功耗。 该器件上的 STB 特性(引脚8)也与 TCAN334 (用于斜率控制的引脚8)不同。 该引脚也是高电平有效、因此如果它是外部下拉、则此功能将不会有效。  

    所有其他引脚均兼容 P2P、功能与 SN65HVD 版本相同。 这是否足以替代产品、或者是否需要更多相似之处(SHDN 优先级、斜率控制)?

    此致、
    Eric Schott