This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:DS25BR110TSD/NOPB 的 Theta JB 热阻

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978670/ds25br110-theta-jb-thermal-resistance-for-ds25br110tsd-nopb

器件型号:DS25BR110

大家好、

 您能告诉我 DS25BR110TSD/NOPB 封装的 Theta JB 热阻(如果有)吗?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    不提供结至电路板。 这是因为这取决于电路板材料和散热。 话虽如此、我们可以计算最高结温。

    器件消耗的电流最大为43mA。 对于最坏情况下的电源- 3.6V -这意味着我们消耗的功率大约为150mW。 在 Theta JA 为60°C/W 的情况下、这意味着结温比环境温度高约9.5DegC。 在最高工作温度为85°C 时、这意味着较差的外壳结温为85+9.5或94.5°C。

    此致、Nasser