This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3237E:了解我施加稳定状态电压时 TSR3237E 的功能

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978698/trs3237e-understand-the-functionality-of-tsr3237e-if-i-apply-steady-state-voltage

器件型号:TRS3237E

大家好、团队、

我希望 在 RS232协议中具有同相握手信号。

我已使用+5V A 电源连接到 IC RS232。

我是否可以实现所附图像中所示的原理图、而不是使用反相缓冲器?

在我的应用案例中、控制信号的频率非常低。 您可以说它是稳定状态信号。 信号将每天改变一次其状态

 我在电路板上观察到的异常是

上电复位时、CNTRL_IN 为高电平、IC2-23=4.9v、IC2-6=-5.9v、 IC2-10=+7.3v (到目前为止一切正常)。

-然后、当更改 CNTRL_IN 为低电平时、IC2-23=0v、IC2-6=-+7.3v、  IC2-10=-5.9v (到目前为止一切正常)。

-然后、当我再次将 CNTRL_IN 切换为高电平时、IC2-23=4.9v (OK)、 IC2-6停留在+7.3v。  它被锁住了!  我必须切断电源才能复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图可能无法正常工作、因为 TxIN 输入仅接受 TTL 逻辑而不是 RS-232信号。 如果您想 回路、您 可能需要 将 TxOUT 连接到 RxIN、然后将 RxOUT 连接到 TxIN。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao