This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:TIDUEI9电源

Guru**** 2820505 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978770/sn65hvd1786-tiduei9-power

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件:THVD8010THVD8000

尊敬的*:

我 对此有疑问
如果我 正确理解只有两根导线用于通信 和供电, 这是正确的吗?
但我看到使用的是24V 电源,是否可以使用48V? 或者我们是否需要另一 个 RS485收发器 ?
此致、
David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、此设计显示了使用相同的两根导线传输电源和 RS-485。  只要去耦电容器(C1和 C2)具有足够的额定电压、就可以使用48V 直流电压。

    尽管如此、TI 最近发布 了两款 用于此类应用的芯片- THVD8000和 THVD8010。 请查看它们以及 设计指南。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao