This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988的默认设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/978620/tps65988-default-setup-for-the-tps65988

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987EVM

大家好、

下面是客户提出的问题。 请帮助提供支持。

我想知道、如果我在 TPS65988DKRSHR 上的 PP_HV 引脚上放置20Vdc、连接到器件的 USB 将能够协商5V、9V、15V 和20V 电压、而无需接触 TPS65988的固件或添加外部晶体管或可变稳压器。
这就是我阅读数据表的方式、但我想确认、因为数据表中没有常见的准系统应用。

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS65988不是直流/直流转换器、因此您需要一个可提供5V、9V、15V 和20V 电压的直流/直流转换器、并使用 TPS65988来通信何时切换输出电压。 请查看 TPS65987EVM 或 TPS65988EVM 以了解这方面的良好示例。 TPS65987EVM 使用 GPIO 更改直流/直流稳压器上的反馈以切换输出电压。

    谢谢、

    Emma