This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ST26C31B 的替代器件

Guru**** 2788645 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976887/alternative-device-for-st26c31b

主题中讨论的其他器件:AM26C31AM26LV32E

 我们是否有工作环境温度= 120C 的 ST26C31B 替代器件? 我的客户正在寻找它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、到目前为止、AM26C31等 TI 四路线路驱动器的工作环境温度为-40°C 至85°C。 但是、其中一些器件(AM26LV32E) 具有150C 的绝对最大 Tj。 定制用例是什么? 为什么120C 环境温度很重要?

    此致、

    Hao    

     
     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。 我知道我们没有工作 环境温度为120°C 的四路线路驱动器。

    我没有有关用例详细信息、但应用应该是伺服电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    客户发现 AM26C31QD (~125C)。 我只想让您知道。  

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    非常感谢。 我错过了这款汽车类产品。

    Hao